This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:CDCLVD1204

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809433/cdclvd1204-cdclvd1204

器件型号:CDCLVD1204

我们将 TI 的 CDCLVD1204用于我们的设计中的缓冲器、在对电路板进行时钟表征时、由于数据表中的数据不可用、我们遇到了困难。 我们需要从您的终端获取很少的输入才能完成任务。

如果您能为上述器件的两种信号(LVPECL 和 LVDS)提供以下数据、那将会非常好:

 

  1. 输入时钟电压摆幅。
  2. 输入时钟占空比。
  3. 输入时钟上升时间和下降时间。
  4. 输出时钟电压摆幅。
  5. 输出时钟占空比。
  6. VOH (最小值)和 VOL (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部进行了检查、但遗憾的是、我们没有比数据表中提供的更多信息:

    1. 输入时钟电压摆幅作为 VIN 给出、差分范围为0.3Vpp 至1.6Vpp
    2. 提供了脉冲偏斜 tsk、P、可用于输出占空比
    3. 对于差分输入和 SID=nangle 端输入、输入边沿速率定义为 ΔV μ ΔT μ s
    4. 输出电压摆幅被定义为 |VOD|
    5. 请参阅#2
    6. 提供 VOD 和 VOC (ss)、可用于推断 VOH 和 VOL  

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道