This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:有关 LMX2491的分母配置的一些问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807714/lmx2491-some-question-about-the-denominator-configuration-about-lmx2491

器件型号:LMX2491

大家好!

当我使用 LMX2491时、我对分数分子和分母计算有一些疑问。

 

PD 频率= 50MHz

R = 1  

N = 31.25

输出频率= 1562.5MHz

因此我配置 R 分频器= 1、N 分频器= 31、 数字器= 4194304、分母= 2^24(寄存器0x16~0x18 我写的全部为零)、小数顺序= 4 (N 分频器为31.25)

但 PLL 始终锁定在1550MHz 或1600MHz,就像分数模式 一样,效率会降低

如果我只将 Numerator 更改为 1、将分母更改为4、PLL 可以锁定在1562.5MHz

因此、我 计算小数分子时通常使用  小数乘法2^24 (16777216)。这种方法是否有任何误差?

谢谢你  

期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我认为数据表中存在错误。 当 DEN = 2^24 (R22至 R24 = 0)时、PLL 将进入斜坡模式。
    如果您不需要斜升、则最大值为 DEN 值为2^24-1 (R22至 R24 = 0xFF)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我还尝试将 DEN 值设置为2^24-1、Numerator 也是4194304
    但 PLL 仍锁定在1550MHz 或1600MHz。 因此、我不知道其他哪些参数会影响它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们已经验证了 DEN=2^24-1的工作方式。

    我们建议使用 TICS Pro 来生成所需的寄存器设置。 请注意、当您将 DEN 设置为2^24时、TICS Pro 将自动设置 RAMP_EN=1。 默认 DEN 为1000。 直接将其更改为2^24-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    您能否将配置寄存器数据发送给我 。 我想 将其与我的进行比较。

    输出频率为 1562.5MHz

    PD 频率为50MHz

    R 分频器为1

    N 分频器为31.25

    DEN 为2^24-1 (16777215)

    NUM 是(4194304)

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试此配置。

    e2e.ti.com/.../e2e2541.tcs