This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散和频率分辨率之间的折衷

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808472/lmx2594-spur-and-frequency-resolution-trade-off

器件型号:LMX2594

1.如何选择最佳的去 umerator、以便在所需频率分辨率下获得最佳杂散?

  是否有任何分子/除湿器比率不适合杂散、最好更改 PFD 频率以防止使用这些比率?  

2.为什么如果我启用 RAMP_EN 位并启用 RAMP_MANUAL 位,而不发出触发信号(即没有斜坡),它会改善杂散,而不是禁用 RAMP_EN?  

  为什么在这种模式下(RAMP_EN=1、但没有斜坡)、它会降低频率分辨率?  

此致、

  雅雅雅可夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaacov、

    您是否有特定配置?