This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通道分频为2的分频器

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808549/lmx2594-divider-with-a-channel-divide-of-2

器件型号:LMX2594

我正在尝试使通道分频为2的 include 分频器的设置正确。  数据表中表8的第1行(SEG0=2)。   根据图26中的流程图、环路为类别1。

 

N=50

M=2.

Fvco=8000MHz

Fout=4000MHz

FPD=80MHz

设置

R31[14]=0   :被禁用(只对 CHDIV=2有效) l

R75[10:6]    0:2 VCO 分频器值

R[014]=1     1:启用相位同步模式

R36=50       N

使用这些设置时、环路不会锁定。  如果我对 N=100进行编程、则环路锁定、输出为4GHz。  似乎绕过了 SEG0分频器、请参阅图25。   如何包含 SEG0分频器?   

 

仅供参考,CHDIV>2的一切工作都与预期的一样。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    启用 SYNC 后、IncludedDivide 为4。 因此、N 变为25、即使在整数模式下也过小。 最小 整数通道的 N 为28。

    建议使用 TICS Pro 进行配置、如果配置有问题、它将帮助您"查看"问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的通道除以2、第1行表8。  N = 50且 SEG0=2的值。  如图25所示。  是否可以按如下所示配置 include 分频器?  SEG0分频器是否为2类同步?   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    必须在同步模式中启用 SEG1。 因此、当 CHDIV=2时、IncludedDivide 等于4。