This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:能否超出数据表中规定的 PLL2基准输入的最大 Foscin

Guru**** 2561150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808473/lmk04832-can-i-exceed-the-maximum-foscin-for-pll2-reference-input-as-stated-in-the-datasheet

器件型号:LMK04832

 是否可以超过数据表中规定的 PLL2基准输入的最大 Foscin。 为什么它的最大频率是500MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    OSCin 针对较低频率 VCXO 的输入进行了优化、例如122.88MHz;可能会在数据表额定值之外运行、但不太可能。 出于什么目的、您需要 OSCin 来接受>500MHz 的输入时钟?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了他们打算如何使用芯片、我在 CLKin1上看不到旁路选项、因此它不引用 PLL。

    因此、我已经准备好了。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心! 我很高兴你能找到它。