This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04033BEVAL:需要 EVM 布局文件

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808530/lmk04033beval-need-evm-layout-files

器件型号:LMK04033BEVAL

您好!

我们需要 LM04033BEVAL 的布局文件、因此我们可以获取 PCB 的机械信息、我们需要将此 EVM 与其他一些原型板一起安装以进行一些测试。

谢谢
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    看起来信息不在 Web 上。 我假设您已经在"技术文档"部分中检查了 zip 文件。 我将进一步研究这一点、看看我是否能找到一些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我想检查一下是否有更新。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    遗憾的是、LMK04033BEVAL 是一款旧的 EVM、现已停产、库存中没有任何剩余的器件。 很抱歉耽误你的时间。

    更新了:我找到了 LMK041xx 的光绘文件、它的尺寸是相同的。 我将通过电子邮件向他们发送。