This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808相位检测器?

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808563/lmk04808-lmk04808-phase-detector

器件型号:LMK04808

戴尔

我使用 LMK04808很好。

当下面显示的 PLL2的相位检测器值更改为30.72MHz 以外的值时、在 PLL2中发生解锁。

如何将锁定设置为15.56Mhz?

更改相位检测器值时将更改哪些设置?

请告诉我如何设置 GUI。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL2可能需要校准才能锁定到新的 PFD 频率。 如果使用内部 VCO、则通过写入寄存器30来触发校准。

    此致、
    通道