This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:LVDS 缓冲器

Guru**** 2927230 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204, CDCLVD2102, SN65LVDS105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808799/cdclvp1102-lvds-buffer

器件型号:CDCLVP1102
主题中讨论的其他器件:CDCLVD1204CDCLVD2102SN65LVDS105

正在寻找 LVDS 缓冲器–

要求是3.3V、1:2 LVCMOS (单端)至 LVDS 差分缓冲器、低抖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑以下选项:

    • CDCLVD1204: 2路输入可选1:4通用 LVDS 缓冲器
    • CDCLVD2102: 双路1:2通用 LVDS 缓冲器
    • SN65LVDS105: 1 LVTTL:4 LVDS 时钟扇出缓冲器

    此致、
    通道