This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何在不同频率下获得相似的输出功率?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808714/lmx2595-how-to-get-the-similar-output-power-at-different-frequency

器件型号:LMX2595

大家好、我想使用 LMX2595获得9~17G (扫频模式)输出、该输出将用作混频器的 LO 输入。 但是、当启用 VCO 倍频器以输出更高频率时、功耗将明显降低。 如何在应用相同的上拉电路时实现9GHz 至17GHz 的相似输出电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图25和26提供了输出功率与输出频率的关系以及 OUTx_PWR 寄存器。

    您可以降低较低频率下的功率、以获得恒定的输出功率。

    此致、

    Hao