This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555生成单脉冲

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807688/ne555-ne555-generate-single-pulse

器件型号:NE555

应用是、一旦接收到触发信号、电路将生成具有预设脉冲宽度的脉冲。 我使用 NE555DR 定时器来生成脉冲、并使用数字电位计来调节脉冲宽度。

此设计附于下方。

问题在于 、在将 NE555DR 安装到 PCB 上之前、MCP4012T-103数字电位计可正常工作、我可以测量 TP1和 TP2上的电阻。 但是、在我将555计时器安装到 PCB 上后、MCP4012T-103的电阻变为无穷大、并且没有来自 NE555DR 的输出。 您能帮您检查我的电路有什么问题吗? 如何改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZHAONIAN、

    一种可能的情况是、当 P5V 电源打开且 P5V_RES 电源关闭时、MCP4012会受损。 这将直接向端子 A 施加5V 电压、该电压将超过 VDD 引脚。 我建议在5V 和端子 A 之间添加一个电阻器、如果 DPOT 将抽头设置为 A、也有助于防止高电流流动

    当没有计时器输出时、NE555计时器引脚上的电压(或波形)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald Michallick:

    感谢您的回复。

    根据 MCP4012数据表、最大工作电压为5.5V、电阻端子上的最大电压也为5.5V。 此外、有一个5V 迹线连接到 PCB 上的端子 A。 即使555计时器未安装在 PCB 上、端子 A 上仍有5V 电源。如果没有555计时器、MCP4012工作正常。 MCP4012仅在安装555计时器时才起作用。

    谢谢!

    此致!

    郭肇安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭肇安

    NE555计时器遵循此优先级的简单规则

    1) 1)如果复位引脚为低电平、则输出将为低电平。 原理图中说5V、但无论如何测量它。

    2) 2)如果 Trigger 引脚为低电平、 则输出将为高电平。 请测量触发电压。  

    3) 3)如果阈值引脚为高电平、 则输出将为低电平。 请测量阈值电压。   

    4) 4)保持输出不变。 您没有提到输出是始终为高电平还是始终为低电平。