This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:具有除 OSCin 以外的其他基准输入的单 PLL 模式?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807353/lmk04806-single-pll-mode-with-other-reference-input-than-oscin

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件:LMK04616LMK04832

您好!

我想在单 PLL 模式下使用 LMK0480x、见下图 17来自数据表。 OSCin 是唯一可能的基准输入、还是其他类似 CLKin1的输入是可能的? 这意味着在§8.2的主方框图上看不到隐藏的多路复用器。 例如、该连接存在于器件 LMK04616中。

我之所以提出这个问题、是因为我想使用一个采用这个模式来实现 LMK04806B 的现有电路板、但是目前不能将一个基准连接到 OSCin。 需要 LKM04806B 外部的附加多路复用器。

因此、我想咨询 TI 专家、看看我是否有很小的机会在不进行修改的情况下使用该板...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Luc、

    LMK04806B PLL2基准输入仅源自 OSCIN、没有多路复用器将该基准输入连接到 CLKinX。 LMK04832将 CLKinX 输入多路复用为 PLL2基准输入、其功能与 LMK04806B 相似。 否则、您将需要一个外部多路复用器来将一个基准连接到 OSCin、正如您建议的那样。

    此致、