This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:锁定时间与 SPI 频率间的关系

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807985/lmx2594evm-lock-time-vs-spi-frequency

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我已经使用几个频率对 LMX2594进行了一些 SPI 写入速度测试。 我的结果如下所示

µs 数据/CSB 上升沿的时间[μ s] µs CSB 上升沿/LD 上升沿[μ s] 最后一个数据/LD 上升沿的时间 SPI 写入速度[kHz]
19. 2.5. 21、5. 100
22. 3.6. 25、6 500
1 26 27. 1000
1、4 25 26、4 5000
1.5 26 27、5. 10000
1、8 26 27、8. 50000

红色轨迹线表示数据

黄色迹线是 CSB

绿色轨迹线是 Clk

蓝色迹线是锁定检测

我使用 Raspberry Pi 3 B+控制 LMX2594 (而不是 Reference Pro)和全辅助模式。 您可以看到、一个字的最后一位与锁定检测上升沿之间的时间相对稳定。 但是、CSB 上升沿和锁定检测上升沿之间的情况并非如此。

我想知道什么信号会触发整个过程、从而使 PLL 被锁定? 是最后一个数据位还是 CSB?

感谢您的回答

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、St é phane、

    您可以测量 CSB 上升沿和 MUXout 引脚上升沿(配置为锁定检测)之间的距离以估算锁定时间。

    请记住、该结果仅为 VCO 校准时间。 真正的锁定时间是 VCO 校准时间+模拟设置时间。 为了准确测量锁定时间、我们在瞬态模式下使用相位噪声分析器、如数据表的图12所示。

    此致、

    Hao