请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、团队、
我对 LMX2594 SYSREF 有疑问。
我们使用如下1)和2)所示。
1) 1)向 SYSREF 输入与 PLL 输出不同步的控制信号
2) 2) PLL_Port_B 输出一个与 PLL 输出同步的无毛刺脉冲控制信号
是否需要1)的控制信号才能获得2)无干扰的控制信号?
例如,Trise/Tfall shoud 在?ps 之内,就像这样。
如果有任何要求、请告诉我。
此致、