This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208的 LVDS 时钟如何连接?

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/807270/cdcm6208-how-the-lvds-clock-of-cdcm6208-connect

器件型号:CDCM6208

大家好、

我的客户对 CDCM6208有疑问。  

请帮我回答以下问题、非常感谢。

我想将 CDCM6208的 LVDS 时钟连接到 XilinxZynq (XC7Z100-2FFG1156I)。

但 CDCM6208的 VCM-DC 不能满足 Zynq 的 VICM。

Zynq:VICM 0.3-1.425V

CDCM6208:VCM-DC 1.67V (VDD_YX_YY 1.8V)

因此、我使用交流耦合方法和直流偏置方法来进行规范。

如 ug471图1-72所示、时钟连接是否存在任何问题?

此致、  

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    图1-72是正确的、我没有预料到任何问题。

    此致、
    通道