This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594RHAT

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841699/lmx2594-lmx2594rhat

器件型号:LMX2594

在 LMX2594EVM 板上、如何在不使用 Reference PRO 和 TICS PRO 的情况下启用时钟输出?

对于我们定制板上的新 LMX2594器件、LMX2594是否具有需要配置的内部存储器以输出时钟?

或者、即使没有连接到 Reference PRO 和 TICS PRO?、我们定制板上的新 LMX2594也会输出时钟。

如果正确、我必须如何制作新的 LMX2594器件输出时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    必须对 LMX2594进行编程才能使其正常工作。 在定制板中、必须有一个逻辑器件才能进行编程。

    借助 LMX2594EVM、Reference Pro 板充当 TICS Pro (安装在 PC 中的 GUI)与 EVM 之间的桥梁。  

    LMX2594的芯片中没有 EEPROM、如果刚通电而没有有效编程、则不会有有效的信号输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 LMX2594EVM Reference Pro 原理图和电路板布局文件?

    您能否发送这些文件的 Web 链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    TI.com 上未提供这些工具。

    这是原理图和光绘文件。

    e2e.ti.com/.../Ref-Pro.zip