This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:通过 LMK04828同步两个不同的板、以实现相位一致性

Guru**** 2382970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS42JB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841723/lmk04828-synchronizing-two-different-boards-with-lmk04828-for-phase-congruency

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS42JB69

我们也在尝试将两个 LMK04828器件连接到两个单独的电路板上。 目前、我们在板对板之间得到一个不是确定性的相位变化。 我们正在尝试了解如何正确设置此设置、以便在复位时、当两个 ADC (每个板)开始采样时、来自控制每个板的同一时钟芯片的采样数据中不存在相位延迟。 这意味着没有电路板到电路板的相位变化。 如图所示、我们有一个单一系统时钟、我们假设在复位时电路板之间存在确定性相位差或无相位差(具有相同 LMK 和 ADS42JB69的相同电路板)

-uttara