This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:源电流限制

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840443/tlc555-q1-source-current-limits

器件型号:TLC555-Q1

尊敬的支持团队

我的客户正在请求我们是否具有过热源电流的特性、以及/或我们是否有具有更高输出电流能力的替代器件 Q1

目的是生成由 NTC 值控制的 PWM

如果您有任何建议或任何其他创造性方法、请告诉我

谢谢

此致

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    更高的电源电压可改善 VOH 驱动电流。  

    以下是 VOH 与 IOH 的示例数据

    为什么负载需要更大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    客户实际上确实需要上面的特性、对于12V 电压、他们应该是可以的。

    感谢您的支持

    此致

    Nicola