This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:LMK01020是否支持单端600MHz 输入?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01020, CDCLVP1204, LMK03806, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841894/lmk01020-does-lmk01020-support-single-end-600mhz-input

器件型号:LMK01020
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204LMK03806CDCM6208

您好!

  我有一个应用:输入是600MHz 单端信号、输出是 差分信号。

  我想知道 LMK01020支持的最大输入频率(单端)是多少?

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    输入频率为1MHz 至1600MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

      但您告诉我、 具有单端输入的 CDCLVP1204最大值为 输入频率为200MHz。

     因此、我担心 LMK01020可能也会出现问题。

    柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    它们是不同的部分。

    BTW、单端输入的确切格式是什么? 我认为 LVCMOS 在600MHz 时并不常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

       我的应用如下。

      请为我推荐合适的器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    您可以使用单芯片获取10MHz CMOS 时钟以及600MHz LVPECL 时钟。

    LMK03806和 CDCM6208均可生成具有10MHz LVCMOS XO 的所有时钟。