请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 在数据表中、它提到了芯片支持4线 SPI 模式、但我不知道 SDO 引脚在哪里以及如何使用它? 有关这方面的任何详细信息?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中、它提到了芯片支持4线 SPI 模式、但我不知道 SDO 引脚在哪里以及如何使用它? 有关这方面的任何详细信息?
谢谢
您好、转向器、
此函数将在下一节中介绍。
8.6.2.1系统功能
8.6.2.1.1复位、SPI_3Wire_DIS
该寄存器包含复位功能和关闭3线 SPI 模式的功能。 要使用4线制 SPI 模式、
在其中一个输出多路复用器设置中选择 SPI 读回。 例如 CLKin0_SEL_MUX 或 RESET_MUX。 它
可以同时读回3线和4线。
将寄存器0x000位-4设置为1以启用4线制 SPI 模式。
您可以选择其中一个 I/O 引脚(引脚5、31、48、58、59)来输出读回数据。