This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:数据表查询

Guru**** 2803125 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/839781/lmk01020-datasheet-inquiry

器件型号:LMK01020

您好、E2E、


你好。  

在客户就 LMK01020提出的以下查询方面、您需要帮助:

  1. 时钟输入信号的规格:
    1.1它是否必须是交流信号?
    1.2它是否必须与 LVDS 类似?
    1.3他们希望在41MHz 时提供一个非常干净的时钟、这是一个正弦波。 它们是否必须转换为 LVDS。 还是其他一些东西?
    1.4时钟信号电平以 dBm 为单位进行规格、这表明存在正弦波。 但看起来是这样的
    它们需要一个方波以符合压摆率规范、因此 dBm (功率)毫无意义、因为功率被分成谐波。 如果它们具有方波时钟、那么电压电平是多少?
  2. 允许的最低时钟频率为1MHz。 如果是正弦波、则它们违反了最小压摆率规格。 如果我们违反最小压摆率规格、会发生什么情况?
  3. 您是否有关于如何向 LMK01020提供外部正弦波的建议? 他们正在考虑使用 LTC6957-1或2。 是否有适合此功能的适当等效 TI 器件? 他们将使用该电压将正弦波转换为方波。

提前感谢!

此致、
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    客户正在寻找哪种类型的输出时钟格式? 以及需要多少输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!


    感谢您的快速响应!

    但是、客户尚未就后续查询返回我们。

    我已经为客户提供了此链接、以便他可以直接与您联系以获得更快的解决方案。


    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将首先关闭此帖子。 如果客户稍后回来、此帖子将自动重新打开。