This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:关于 LMK04906 0延迟模式的 TPD。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841365/lmk04906-about-the-tpd-of-lmk04906-0-delay-mode

器件型号:LMK04906

根据数据表(第9页):

如果希望 CLKIN 和 CLKOUT 之间真正的热延迟、我应该调整反馈时钟数字延迟。 在 VCO 频率=2949.12MHZ、反馈时钟数字延迟=10.5VCOClks、输出时钟数字延迟=5VCOClks 的条件下。

我的问题是、如果 VCO 频率= 2400MHz (对于我的应用)、如何为0ps TPD 设置反馈时钟和输出时钟数字延迟?  

我找不到有关如何实现 0ps TPD 的更多信息。

有人能帮我吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    0延迟模式的主要目标是在 CLKIN 和 CLKOUT 之间保持固定延迟。 也就是说、延迟不是零、而是一个确定性值。  

    为了进一步减少这种确定性延迟量、我们可以启用数字延迟。 数字延迟的数量取决于 LMK 器件的配置、因此这是您必须在电路板中弄清楚的内容。