This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:可靠性测试

Guru**** 2865060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840955/cdclvc1104-reliability-test

器件型号:CDCLVC1104

尊敬的 PIC

我们的客户询问我们该器件的可靠性测试。

第一。 根据可靠性测试报告、您实施了 THB 或 HAST。 实际上已经进行了哪项测试?

2。 关于 ESD 测试、您是否有 MM 数据? 如果是、您能向我们提供吗?

非常感谢您的合作  

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiroku-san、

    我们使用 HAST。

    ESD MM 为200V。