This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:用于将差动输出转换为单端的平衡-非平衡变压器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838799/lmk04828-balun-for-converting-differential-output-to-single-ended

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

尊敬的 TI:

我们希望使用平衡-非平衡变压器将差分输出转换为单端输出、并将该输出连接到 SMA 连接器。

我们应该使用哪种配置?  

1。

 

2.

              或者、如果 TI 在上述图片中进行了一些其他配置或修改、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出频率是多少?  以下是一些建议:

    ADT2-1T 是一个选项。  ADT2-1T-1P 是另一种用于更高频率的器件。  对于更高的频率、请考虑中的 TC1-1-13MA+ -请注意、这是一个1:1平衡-非平衡变压器、因此请参阅链接网页上有关阻抗匹配的注释。

    ADTL2-18也适用于高频应用。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复。

    我还有两个问题要问:

    问题1:

    如果我使用1:2平衡-非平衡变压器、那么您能否从以下所附图像中建议如何将 LMK04828输出连接到平衡-非平衡变压器、这是正确的连接方式:

    1。

    2.  

    问题2:

    根据 LMK04828的数据表、CLKIN 引脚应使用100欧姆的交流耦合端接、如下图所示:

    我们还使用一个1:1平衡-非平衡变压器: M/A-COM 的 MABAES0060,用于将外部 REFCLK 单端输入转换为差动输入,以驱动 LMK04828的 CLKIN 引脚,如下所示:

    我们的 REFCLK 输入频率范围为10MHz-100Mhz。

    如上所示、平衡-非平衡变压器为1:1、因此如果平衡-非平衡变压器的输入阻抗为50欧姆、则输出阻抗也为50欧姆。 我们还在平衡-非平衡变压器的输出端放置了一个100欧姆的电阻器。 因此、CLKIN 引脚现在的阻抗为33.33欧姆(50欧姆平衡-非平衡变压器与100欧姆电阻并联)。

    我们选择了1:1平衡-非平衡变压器,并在平衡-非平衡变压器的输出端放置了100欧姆电阻器,因为我们已从 ADC12DJ3200评估板获取参考。

    在评估板中,为了驱动 CLKIN 引脚,选择了1:1平衡-非平衡变压器(TC1-1-13M-23+),并在平衡-非平衡变压器的输出端放置了100欧姆电阻。 我假设 ADC 评估板中 LMK04828的 CLKIN 引脚也具有33.33欧姆阻抗。  

    1:1平衡-非平衡变压器与 LMK04828 CLKIN 引脚的评估板原理图连接如下所示:

    我们的问题是:

    是否可以使用1:1平衡-非平衡变压器并在平衡-非平衡变压器输出端放置100欧姆、以驱动 LMK04828的 CLKIN 引脚?

    我们将高度赞赏尽早作出反应的人。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您能否对此进行更新?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lalit Verma"]

    1。

    [/报价]

    我建议在发射极电阻器 R1和 R2与平衡-非平衡变压器 T1之间放置隔直电容器。  否则、平衡-非平衡变压器输入的阻抗与发射极电阻器并联、这会降低有效发射极电阻器值。

    [引用用户="Lalit Verma"]

    2.  

    [/报价]

    在这种情况下、假设 J2上的负载为50 Ω、则 T2的输入端会看到100 Ω 的直流负载。  我看不到 R4的任何原因、它可以保持开路。

    [引用用户="Lalit Verma"]

    我们还使用一个1:1平衡-非平衡变压器: M/A-COM 的 MABAES0060,用于将外部 REFCLK 单端输入转换为差动输入,以驱动 LMK04828的 CLKIN 引脚 ,如下所示:

    我们的 REFCLK 输入频率范围为10MHz-100Mhz。

    如上所示、平衡-非平衡变压器为1:1、因此如果平衡-非平衡变压器的输入阻抗为50欧姆、则输出阻抗也为50欧姆。 我们还在平衡-非平衡变压器的输出端放置了一个100欧姆的电阻器。 因此、CLKIN 引脚现在的阻抗为33.33欧姆(50欧姆平衡-非平衡变压器与100欧姆电阻并联)。

    [/报价]

    由于这是一个输入、我认为您正在向后考虑这一点。  输入不需要看到100欧姆。  输入需要端接、以使其不会将能量反射回驱动器。  LMK 输入为高阻抗、传统上您将100欧姆电阻与高阻抗输入缓冲器并联、并具有100欧姆差分负载。  使用1:2平衡-非平衡变压器时、100欧姆差分负载看起来像50欧姆单端负载。  使用50欧姆源和1:2平衡-非平衡变压器时、传输线路会正确端接。

    但是、当使用1:1平衡-非平衡变压器100差分电阻时、它看起来像50欧姆源的100个单端电阻、这对匹配不是很好、您将会产生反射。  在本例中、我只建议将 R672替换为50欧姆电阻器。  现在、1:1平衡-非平衡变压器将为负载提供50欧姆的电阻。  您的输入幅度将较小、但传输线路将正确端接。

    请注意、MABAES0060不是传统的变压器型平衡-非平衡变压器、也不提供直流块。  平衡-非平衡变压器的原理图符号绘制错误、请参阅 https://cdn.macom.com/datasheets/MABACT0060.pdf 中的图 以获取正确的图。

    [引用 USER="Lalit Verma]]在评估板中,为了驱动 CLKIN 引脚,选择了1:1平衡-非平衡变压器(TC1-1-13M-23+),并且在平衡-非平衡变压器的输出端放置了100欧姆电阻。 我假设 ADC 评估板中 LMK04828的 CLKIN 引脚也具有33.33欧姆阻抗。  [/报价]

    我想他们应该将 R73设置为50欧姆。

    [引用 user="Lalit Verma"]是否可以使用1:1平衡-非平衡变压器并在平衡-非平衡变压器输出端放置100欧姆电阻来驱动 LMK04828的 CLKIN 引脚?

    没关系、但我建议使用50欧姆电阻器来驱动 CLKIN 引脚。

    很抱歉我的答复很晚。

    73、
    Timothy