This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765EVM:SPI 程序

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840226/trf3765evm-spi-program

器件型号:TRF3765EVM
主题中讨论的其他器件:TRF3765

你好

我是否可以使用 TP10 (数据)、TP9 (CLK)、TP7 (STROBE)、TP6 (RDBK)对不使用 FT245RL 的 TRF3765 PLL 进行编程?

谢谢你。 BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    是的、这是可能的。

    首先、不要将 USB 连接到 PC。 在没有电源的情况下、FT245RL 将保持其输出高阻态 您可以安全地将 SPI 测试点连接到外部 MCU。