This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:关于 LMK04821 OSCOUT

Guru**** 2890270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/839771/lmk04821-about-lmk04821-oscout

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04826

尊敬的支持团队:

对于 LMK04821 OSC OUT、客户将其设置为61.44M 的两个 LVCMOS 输出。 当他们希望将其中一个器  件断电并将0x138 reg 设置为0x0A 或0x0B 时、输出保持不变(使用探针时为5dBm)、仅当将其设置为0x00或0x0E 时、才能将其关闭。   

对于 LMK04826、如果将其设置为0x0A 或0x0B、则输出将降低约30dB、但仍具有-27dBm 输出。(是由于串扰?)

因此、请与您再次核实:

1.这种现象是否正常?

2.对于04821、关断输出、只有关断两个引脚的方法? (0x00或0x0E)

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    4821和4826共享相同的内核、OSCout 设置的行为应相同。 您能否使用示波器检查信号?

    -27dBm 是正常现象、我认为这主要是串扰造成的。