This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:在没有 DONE 信号的情况下、它是否会继续循环 DRVn?

Guru**** 2911320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/839215/tpl5111-will-it-continue-to-cycle-drvn-in-absence-of-done-signal

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件: DRV10964

如果不使用 DONE 信号(引脚接地)、在模式定时器中、TPL5111是否会继续将 DRVn 引脚置为高电平?

第7.3.1节中的数据表显示“如果在 TIP–50ms 内未接收到 DONE 信号,DRVn 信号将在下一个周期开始前的最后50ms 处于低电平状态。” 不清楚下一个周期开始之前的时间。 没有任何时序图显示“下一个周期”。

换句话说、如果我选择 Tip = 100mSec、是否会生成一个高脉冲和低脉冲为50ms、频率为10Hz 的方波?

我需要的是 DRV10964的 PWM 信号、我不使用 MCU 或555、而是考虑使用 TPL5111来减少器件数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Llyod,

    这对我来说是正确的、但如果为 true、则应更新图8以在提示后显示 DRVn 为高电平。

    根据我的理解、EN/One_Shot 引脚=高电平很重要。

    我将转发给另一位工程师进行确认。

    73、
    Timothy