This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04100:抖动抑制性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK04100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838231/lmk04100-jitter-suppression-performance

器件型号:LMK04100
主题中讨论的其他器件:LMK04208

您好!

我们的客户希望从 LMK04100或 LMK04208获得更好的抖动抑制性能。

其输入时钟为44.1kHz、抖动为80nsec、输出为 x512=22.579MHz 和 x1024=45.158MHz。

如何优化  LMK04100和 LMK04208的环路滤波器?

这些器件不支持 PLLatinum Sim。 我们可以使用哪种仿真工具?

他们希望看到 "锁定时间"和"输出抖动"的仿真结果。

此致、

Mochizuki