This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:DCLKOUT 偏移电压变化

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/839156/lmk04828-dclkout-offset-voltage-variation

器件型号:LMK04828

大家好、

我在我的应用中使用 LMK04828B PLL 来生成三个用于 FPGA 的200MHz JESD 参考时钟。

这三个时钟信号取自 DCLKOUT0、DCLKOUT2和 DCLKOUT12差分引脚。

我已在内部寄存器中将这三个时钟的格式配置为 LVDS。 这些时钟通过交流耦合电容器(0.01uF)连接到 FPGA。

在探测时、我观察到 PLL 输出引脚上的所有三个输出时钟中的偏移电压为1.27V。 在电容器(FPGA 端)之后进行测量时、仅针对时钟 DCLKOUT0、DCLKOUT2移除了1.27V 偏移电压。  时钟 DCLKOUT12的电容器(FPGA 端)中观察到730mV 的静态偏移电压。

接收器端是否需要任何端接电路 来移除730mV 的失调电压?

此致、
Santhana Krishnan T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    FPGA 应自行偏置输入、因此您会看到不同的输入直流电压。  实际上、我还希望其他输入会对输入进行自偏置、如果不是这样、您可能会遇到一些需要直流耦合的问题。  确保~1.25V 的 LVDS VCM 适合您的 FPGA 配置。

    请注意、当将 LVDS 和 HSDS 与 LMK0482x 进行交流耦合时、还应在输出端放置560 Ω 电阻器、使其靠近电容器的 LMK 侧的输出。

    73、
    Timothy