This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:确认数据表中推荐的电源去耦方法

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838820/cdclvd1204-to-confirm-the-recommended-power-supply-decoupling-method-in-the-datasheet

器件型号:CDCLVD1204

各位同事好!

根据数据表、建议的电源去耦方法是在电路板电源侧使用1uF 电容器、在芯片电源侧使用10uF + 0.1uF 电容器。 这不是拼写错误、对吧?

我已经检查了 CDCLVD1204 EVM 的设计。 电路板电源侧使用4.7uF、芯片电源侧使用4.7uF + 0.1uF。  

在同一系列的其他 IC 的 EVM 上部署了类似的策略、例如电路板电源侧10uF、芯片电源侧10uF + 0.1uF。

请在此处确认推荐的 CDCLV1204电源去耦方法。 提前非常感谢!

此致、

Qipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qipeng、

    我建议使用以下电源去耦滤波器:

    此致、
    通道