This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:频率检测器应用电路(10kHz)

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836750/lm567c-application-circuit-for-frequency-detector-10khz

器件型号:LM567C

您好!

我们正在尝试将 LM567C 用于以下应用。

我找不到适合这种情况的工作应用电路。 您能不能建议使用应用电路来进行10kHz 的频率检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第18页(11.2.5)上的交流测试电路。  用于计算中心频率(第9页顶部)和 bw (第10页底部)的公式。

    查看此数据表、我还发现:

    引脚功能表将 T_CAP 显示为引脚5。 它应该是引脚6。
    引脚功能表将 T_RES 显示为引脚6。 它应该是引脚5。

    我已经为数据表中的更新添加了一个 TT。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复。 我们已尝试使用您提到的电路。(交流测试电路、见第18页(11.2.5))。  

    我们使用 以下电路计算出 f0的中心频率10 KHz 和 bw 14%的值:

    当我们给出10KHz 带宽附近的输入时、我们得到的输出大约为20KHz、但我们期望的是连续低电平。 除了带宽频率、我们得到了预期的持续高电平。

    它的作用是否类似于频率双电路? 或者、您是否可以建议对电路进行任何更改?

    此致、

    Arun Prasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我最近自己构建了一个。 请查看您是否可以复制我的结果、或许您可以从那里开始。

    e2e.ti.com/.../LM567C-bench-report.pdf

    此致、

    Hao