This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC-CDCM7005-CALC:针对环路稳定性的增益峰值

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC-CDCM7005-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838698/cdc-cdcm7005-calc-gain-peaking-for-loop-stability

器件型号:CDC-CDCM7005-CALC

您好!

 在 CDC-CDCM7005-CALC 中、有一个参数增益峰化。 在考虑环路稳定性时、我认为我们通常可以检查相位裕度、比如相位裕度为60dB 或类似。

增益峰值是否会影响环路稳定性或任何其他参数?

有一个数字增益峰值小于0.5dB、但我们不确定该数字来自何处。

您能不能告诉我们我们需要检查的增益峰值是什么、以及哪些增益峰值编号适合设计。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    在闭环传输曲线中观察到增益峰值、并在曲线中显示为峰值。 频率接近增益峰值的信号将被放大、这会对信号完整性产生不利影响。 它与环路滤波器配置相关、因此与环路稳定性相关。  

    因此、环路滤波器设计中的增益峰值应受到限制。 0.5dB 的限制足以满足您的应用需求。 即使3dB 也足够、但可能会降低随机抖动性能。

    此致、
    通道