This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:部分辅助问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838493/lmx2572-partial-assist-question

器件型号:LMX2572

您好-  

我们已成功使用此器件将近2年。  现在、我有兴趣尝试加快校准时间。  因此、我想尝试一下"部分帮助"(数据表中的第8.1.4.1节)。  我通过实验发现、写入 VCO_SEL R20[13:11]会导致 RB_VCO_SEL r110[7:5]不正确。  另外、如果我不写入 VCO_SEL、我只能验证我的部分辅助设置。  这是预期吗?  假设有部分辅助功能、是否需要其他一些写入来使 Rb_VCO_SEL 精确?

如果不写入 VCO_SEL、我的计算结果(表135加上 eq5和 eq6)看起来非常接近"rb"值。  因此、我不担心表或计算。   

谢谢

Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您分配了什么 VCO_SEL 和回读 VCO_SEL 值? 所需的 VCO 频率是否位于两个相邻 VCO 内核的边界内?