This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:对电荷泵电流进行编程

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838491/lmx2571-programming-charge-pump-current

器件型号:LMX2571

我将 LMX2571与外部 VCXO 搭配使用、 但我对数据表中用于设置电荷泵电流的寄存器说明感到有点困惑。  (R42位0-4和 R41位7-11)
说明显示:
0=三态
2=312.5uA
4= 625uA

(笑声)
30=3437.5uA

如果增量为312.5uA、则寄存器值为22时达到3437.5uA。  如果最大电流为4687.5uA 或没有显示其他状态。  此外、这些增量值也不是我在 PLLatinum Sim 的 KPD 下拉菜单中找到的值。  我发现内部 VCO 的电荷泵设置存在类似问题。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是完整解码。  因此、您怀疑存在中间值、请注意设置16。  这些值来自用于对 LMX2571进行编程的 TICS Pro GUI 软件。

      *我将注意到需要更新数据表。

    感谢您的反馈。

    0 =三态
    1 =保留
    2 = 312.5uA
    3 =保留
    4 = 625uA
    5 =保留
    6 = 937.5uA
    7 =保留
    8 = 1250uA
    9 =保留
    10 = 1562.5uA
    11 =保留
    12 = 1875uA
    13 =保留
    14 = 2187.5uA
    15 =保留
    16 = 1250uA
    17 =保留
    18 = 1562.5uA
    19 =保留
    20 = 1875uA
    21 =保留
    22 = 2187.5uA
    23 =被保留
    24 = 2500uA
    25 =保留
    26 = 2812.5uA
    27 =被保留
    28 = 3125uA
    29 =保留
    30 = 3437.5uA
    31 =保留

    这里是针对内部 CP 的解码、它与上面一样、除了填充了奇数值。

    0=三态
    1=156.25uA
    2=312.5uA
    3=468.8uA
    4=625uA
    5=781.3uA
    6=937.5uA
    7=1093.8uA
    8=1250uA
    9=1406.3uA
    10=1562.5uA
    11=1718.8uA
    12=1875uA
    13=2031.3uA
    14=2187.5uA
    15=2343.8uA
    16=1250uA
    17=1406.3uA
    18=1562.5uA
    19=1718.8uA
    20=1875uA
    21=2031.3uA
    22=2187.5uA
    23=2343.8uA
    24=2500uA
    25=2656.3uA
    26=2812.5 uA
    27=2968.8uA
    28=3125uA
    29=3281.3uA
    30=3437.5uA
    31=3593.8uA

    73、
    Timothy