This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:未使用的输出关闭电源

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/838248/cdcm6208-unused-outputs-power-off-supply

器件型号:CDCM6208

我想在引脚模式17下使用 CDCM6208V1H、但它会为我的产品产生过多的功率损耗和热量。

我只需要输出 Y5、Y6、Y7和 主输入、并且我有单电源3V3。

我是否可以简单地不提供未使用的输出 Y0、 Y1、Y2、Y3、Y4和不需要的次级输入 (通过1k 电阻器设置为 GND)?

由于没有任何处理器连接 、我没有机会对组件进行重新编程、因此它必须保持在引脚搭接模式17、所有输出被启用、但电源未通电。

 如果该组件 可以在 根据引脚模式启用的所有块中工作、而不是为不需要的块供电、则不会在数据表中清晰地写入、  

或者 、如果必须禁用它们(由于缺少处理器、我无法执行此操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、如果您不需要输出 Y[0:4]、请不要为 VDD_Y[0:4]引脚供电。 您可以将未使用的次级输入引脚保持悬空。

    此致、
    通道