大家好、
我的客户将 LMK04828用于以下评估场景:
S1和 S2来自信号发生器和相同相位正弦波信号、在测试时、两个 LMK04828 EVM 都设置为0延迟模式。
当它们同时处于室温时、EVM1和 EVM2的输出根据 OSC 的结果具有相同的相位。
然而、当为 EVM2提供30'c 的额外热量(即50~60'C)时、EVM2的信号相位的输出与室温下的 EVM1不同。 此外、还发现 EVM2相的输出与输入 S2不同。 但是、每个 EVM2的时钟输出都具有相同的相位输出。
因此、与输入相比、温度漂移似乎会影响输出的相移、尽管一个信号 EVM 上的不同输出时钟是相同的。
这是温度漂移的预期行为吗?
如果客户希望 EVM1和 EVM2在不同温度下工作但在正常工作温度范围内时获得与 S1&S2相同的输出阶段、我们该如何处理?
期待您的回应! 谢谢!