This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:最大放电电流

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/837647/se555-maximum-discharge-current

器件型号:SE555

您好、时钟团队、  

SE555数据表列出了200mA 的绝对最大输出电流(IO)。 在客户的应用中、仿真显示放电流可高达600mA、放电电压可高达3.8V。 占空比大约为2us、周期为1秒。

假设器件正常 FIT 和 DPPM、器件是否会在此应用中正常工作? 是否需要考虑任何条件/因素?

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    SE555几乎与所有电容器兼容。 来自计时电容器的此峰值电流是否处于单稳设置中?

    该电容器的参数是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    我将使本次对话脱机、感谢您的支持。

    谢谢、

    Arthur