请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62005 大家好
根据文档、为了使 EEPROM 正确加载、在 POWER_DOWN 引脚从低电平切换到高电平之前、:SPI_LE 必须为逻辑"1"。
,、SPI_LE 和 POWER_DOWN 之间是否有最小时间要求?
(2) SPI_LE 和 POWER_DOWN 同时为逻辑"1",OK?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
根据文档、为了使 EEPROM 正确加载、在 POWER_DOWN 引脚从低电平切换到高电平之前、:SPI_LE 必须为逻辑"1"。
,、SPI_LE 和 POWER_DOWN 之间是否有最小时间要求?
(2) SPI_LE 和 POWER_DOWN 同时为逻辑"1",OK?
谢谢。