This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:将 LMK04828替换为 LMK04828-EP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, LMK04828-EP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/837249/lmk04828-ep-replace-lmk04828-with-lmk04828-ep

器件型号:LMK04828-EP
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582LMK04832

尊敬的 TI:

我们在其中一个设计中使用 LMK04828。 现在、我们要在分配模式下使用 LMK04828并关闭 PLL。

在我们的设计中、LMK04828的引脚 CLKin1、CLKin1*连接到 LMX2582的通道 B、该通道的运行频率为3200MHz。 LMK04828的数据表中现在提到,在分配模式下,CLKin1和 CLKin1*支持高达3100MHz 的频率。

然后、我们查看了 LMK04828-EP 的数据表、它支持高达3200MHz 的最大频率。

我们已经检查了引脚排列和尺寸、发现它们是兼容的。

现在我们的问题是:

  1. 除了最大分布模式频率的差异外、这两个器件(LMK04828和 LMK04828-EP)是否还有其他差异?
  2. 两者是否具有相同的寄存器映射或寄存器映射有任何差异? (我们不想从头开始进行编程)
  3. 当然、我们能否用 LMK04828-EP 代替 PCB 上当前存在的 LMK04828而不会有任何困难(例如引脚映射、尺寸和编程寄存器的差异)?

谢谢、

Lalit Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    VCO0频率与 LMK04828 --> LMK04828-EP 略有不同。  因此、这是没有问题的。

    编程将是相同的。

    特别是如果您直接为输出提供3.2GHz、则应考虑另一个部分。  LMK04832还与 LMK04828/-EP 引脚兼容、并具有带 CML 输出的优化旁路模式、可实现最佳分配性能。  它具有类似但不完全的编程映射。  尤其是输出方面、情况发生了变化。  但是、您可以使用 TICS Pro 软件来帮助您根据需要配置器件、然后导出寄存器。  LMK04832支持分配至3250MHz。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们不会将输入3200MHz 直接分配到输出。 我们将使用分频器。

    所以我的问题是,由于3200MHz 是 CLKin1、CLKin1*输入的最大支持分布输入频率,并且我们将在应用中使用3200Mhz,一段时间后是否会有任何问题,因为我们将这些输入以其最大频率使用?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、

    如果您遇到一些信号完整性问题、我希望它能立即出现、而不会出现延时操作。  在 EVM 中、我使用3dB 焊盘进行匹配。

    73、
    Timothy