This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:DONE 保持低电平的看门狗装置问题

Guru**** 2549100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/837245/tpl5010-watchdog-issue-with-done-held-low

器件型号:TPL5010

我们将 TPL5010 DONE 引脚连接到 MCU 430。 看门狗的这个 MR 引脚连接到一个10k 欧姆电阻器、对应于8s 复位时间。 DONE 引脚始终保持低电平。   在这种情况 下、看门狗的 RST 引脚输出周期约为8s 的周期性信号。 然而、在一天之后、我们看到周期漂移、最终 RST 信号消失、变得平缓。

您能告诉我们如何解决这个问题吗?

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在多少个器件上看到了这种情况?

    当您说周期漂移时、它是否从8秒缓慢增加到10秒、增加到12秒等?

    当 RST 变平时、它是一直处于高电平还是低电平?

    您能否告知 WAKE 引脚在此状态期间的状态/ nRST 漂移的时间?

    73、
    Timothy