This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028自由运行调谐字

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/837213/lmk05028-lmk05028-free-run-tuning-word

器件型号:LMK05028

尊敬的所有人

我将 LMK05028用于锁定1PPS。 我对 "自由运行调优字"有疑问

据我了解、当 不存在调优字历史记录时(示例输入参考在历史字平均时间内丢失)、数据表将确定初始保持输出频率精度。 但我不知道如何计算 "自由运行调优字"的值(它是38位)

此致、
PHI 图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PHI、

    自由运行的调优字是一个2补码、当 APLL 进入保持状态时、该补码被添加到获取其分子中。  如果只将该值保留为0、则将使用 APLL 的分子输入保持。  当 APLL 从 XO 获取参考时、这意味着保持模式下的输出频率具有与 XO 相同的频率精度。

    73、
    Timothy