This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04133:LMK04100系列未使用的 Clockout 引脚

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836845/lmk04133-lmk04100-family-unused-clockout-pins

器件型号:LMK04133

您好、技术团队、

是否可以将未使用的 clkout 引脚保持悬空? 或者、我们应该使用100欧姆(和交流耦合)端接它们吗?

提前感谢、

Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还可以将 fout 保持浮动吗?

    谢谢、

    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazu、

    如果输出断电、包括 Fout、您可以使输出引脚保持悬空。

    但是、如果您仅使用 LVPECL 输出的一个引脚、则应以与使用的引脚相同的方式终止未使用的引脚。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Kazu