This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动化 dll 或自动化 API、使用 python 脚本自动更改 LMX2594。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TRF371109, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836499/lmx2594-automation-dll-or-automation-api-to-automate-the-changes-to-lmx2594-using-a-python-script

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TRF371109ADS42JB69

大家好、

是否仍然可以像使用 python 脚本的 HSDC 专业自动化 DLL 或自动化 API 一样实现 LMX2594的自动化?

我希望自动运行 LMX2594 GUI 或直接更改 LMX2594板(硬件)上的值、这两种方法都可以。

完全的想法是自动化我们手动执行的整个过程、我的设置由4个部分组成。

LMX2594及其 GUI (TICS pro)、  

TRF371109 IQ 解调器、

ADS42JB69E 16位及其 GUI 和  

TSW14J50数据采集及其 GUI HSDC 专业版

在所有这些部分中、我都通过 GUI (HSDC 专业 GUI、TICS 专业 GUI、TRF3711 GUI、ADS42 GUI)手动进行更改、所有这些更改我都希望使用 python 脚本实现自动化。

我已经为 HSDC 专业版找到了一个,它使用自动化 dll 文件,同样,我希望自动运行 REST 3器件型号的设备,请建议是否仍要这样做?

HSDCPRO 的自动化脚本位于以下位置:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

有关上述详细信息的任何说明,请告诉我。

提前感谢您  

Rakesh Chahar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您可以使用32位版本的 python 来执行 TICS Pro 的 ActiveX/COM 自动化。

    您可以使用此类命令生成 python 绑定、前提是 python 已安装到 c:\python37-32并且 python Win32库已安装。

    C:\python37-32\python -m win32com.client.makepy -o TICSPro_api.py "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\ActiveXTICSPro.tlb"

    然后、要启动 TICS Pro 实例并获取处理程序、我建议:

    导入 win32com.client
    TP = win32com.client.Dispatch ("TICSPro.ActiveX")
    tp.Initialize (r "C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro")

    请查找所附命令的一些信息。  e2e.ti.com/.../TICS-Pro-API.pdf

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    非常感谢您的快速回复。

    我将尝试该解决方案。

    如果您能告诉我类似的解决方案来实现 ADS42JB69和 TRF371109的自动化、那将会非常棒

    谢谢你

    Rakesh Chahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我不熟悉这些器件 GUI、因此您可能需要以适当的形式提出这些 GUI。

    73、
    Timothy