This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:Dose LMK05028支持直流- LVDS 输出

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836804/lmk05028-dose-lmk05028-support-dc-lvds-output

器件型号:LMK05028

您好!

客户想要确认 LMK05028是否支持直流- LVDS 输出。

如果可以、VOD 和 Vos 值如何?

谢谢、

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    LMK05028可用于直流耦合、但输出与~1.25 VCM 的传统 LVDS 电平不匹配。  这对客户来说是否合适?

    我必须检查确切的 VCM、稍后可以更新、但直流耦合的 VOD 与交流耦合的 VOD 相同。

    73、
    Timothy