This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:环路滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835587/lmx2595-loop-filter

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LM2595

您好、TI、

我们使用 LMX2595以1MHz 为步长生成500-18000MHz 输出。

我们需要严格实现该参数。

PLL 锁定时间小于200us (从任何频率到任何频率)

 10KHz 时的相位噪声:<-75dBc、100KHz 时:<-100dBc (-98dBc 应足够好)、10MHz 时:<-120dBc

接近杂散小于-50dBc (IBS 和初级小数杂散)

所有此 Parmenter 仅取决于环路滤波器值。 我们确实使用了很多环路滤波器值、但我们似乎在开发一种或另一种规格。 我将附加.ics 和.sim 文件以供您参考。

由于我们无法一次满足所有这些要求、因此我请求您提供有关选择合适环路滤波器带宽和环路滤波器 values.e2e.ti.com/.../PLL-test-for-spur.7z 的专业建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您似乎没有使用最新版本的 PLL SIM、请从 TI.com 下载。

    这是我的建议。  

    要在100kHz 偏移时获得-100dBc/Hz、环路带宽必须大于100kHz。  

    IBS 杂散是500kHz 的倍数、其振幅无法在 PLL SIM 中精确仿真、您需要构建电路板来验证。  

    获得电路板后、您还可以尝试将 DEN 设置为不合理的数字、例如123456789。 这可能有助于减少杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Noel Fung:

    我们已经为 LM2595制作了布局、在该卡中、我们仅进行所有测量。

    即使在将 DEN 更改为某个随机数后、我们也会观察到-33dBc 的高 IBS 杂散。

    将电荷泵电流降低至3mA 有助于我们减少杂散、但我们仍不符合-50dBc 规格。

    因此、为了满足全部3种规格、我们将使用更宽的环路带宽。 这将有助于我们实现相位噪声和锁定时间规格。

    为了减少 IBS 杂散、我们将使用33.33MHz 的 PFD。 这样、我们就能够满足95%的规格要求。

    但是、对于15GHz 时、对于任何 PFD 值、我们无法在100KHz 偏移时满足100dBc/Hz 相位噪声。 我们能做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您的100MHz 参考时钟的相位噪声是多少?