This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:关于 LMK00301输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836005/lmk00301-about-lmk00301-output

器件型号:LMK00301

尊敬的支持团队:

 LMK00301在 LVPECL 和 LVDS 输出模式下的输出驱动能力如何? 允许@ 100M 的容性负载有多大?  输出电流能力如何? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    LVDS 列出了单端的短路电流为+/- 24mA、差分为+/-12mA。  电容器可能会在启动时消耗全电流。

    对于 LVPECL、在下降沿、电流将通过发射极电阻器流出、因此较小的发射极电阻器=较高的电流。  至于上升沿、电流将通过低阻抗路径从 LMK00301直接从 LMK00301获取到 Vcc。  它可以瞬间提供比 LVDS 高得多的电流、高达100mA 或更多的电流。

    您能不能建议您考虑哪种电容负载?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    非常感谢! 客户正在使用 IT 驱动 AFE 参考输入和 FPGA ,电容负载应低于10pF。 他们将使用模型来进行仿真。 太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    我希望10pF 没有问题。

    73、
    Timothy