This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:启用充电后的 Vback 电压是多少?#39?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836236/bq32000-what-s-the-vback-voltage-after-enable-charging

器件型号:BQ32000

大家好、

 启用充电后、Vback 引脚的电压是多少?

从第7.3.3章中、 Tche[3:0]必须被写为0x5h、而 TCH2被写为1、以关闭涓流充电开关并从 VCC 为备用电源充电。 那么、Vback 引脚应等于几乎 VCC 电压、对吧? 根据第7.2章、Vback 引脚上的电流电容为0.1f。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    正确、当 Vback 悬空时、引脚上的电压为~μ V VCC。 如果您在 Vback 上放置了0.1f 电容器、则引脚上可能会有额外的压降。 当超级电容器充电时、反向电压将继续增加至~μ V VCC。

    此致、
    通道