This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:VDD 电源断开时 TPL5111的行为

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836218/tpl5111-tpl5111-behavior-when-vdd-supply-is-disconnected

器件型号:TPL5111

当 VDD 电源断开并在稍后重新连接时、输出(DRV)会发生什么情况。

如果 TPL5111上的 VDD 电源降至最小值(1.8V)以下、我预计 TPL5111将进入上电复位。  DRVn 引脚应返回 GND。  重新建立最小 VDD 后、启动序列将重新启动。  是这样吗?

TPL5111配置如下:

-单次触发模式

-完成为 NC

- EN/One_Shot 为 GND

- DELAY/M_DRV - 10K 至 GND

- VDD 为5V

- GND 为 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    我同意您的评估。 如果 VDD 下降到过低、器件将启动 POR 并再次启动。

    此致、
    通道