This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:需要一个时钟发生器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, LMK05028, LMK05318, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835835/cdce913-need-a-clock-generator

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: LMK05028LMK05318LMK04821

您好!

  我需要 一个时钟发生器、输入: 占空比为100k 频率的50%的方波;

                      输出: 占空比为50%、频率为200k 的方波。

  我想知道 CDCE913是否正常?

谢谢。

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    CDCE913将不起作用。  当绕过 PLL 时、CDCE913的输入可接受到"0Hz"、而 PLL 模式要求最小8MHz 的输入。  由于您的输出频率大于输入频率、您将需要 PLL 模式。  此外、不能从最小 VCO 频率下分频至200kHz。

    当您说您需要时钟发生器时、您确实需要将其频率锁定到100kHz 参考、对吧?  是否可以具有更高频率的输入?

    LMK05318或 LMK05028能够实现低频输入和输出。  可以产生1Hz 输出。  您还需要提供外部 XO。

    您可能还会发现 LMK04821适用。  使用足够大的交流耦合电容器为 OSCin 提供100kHz 的频率、从而实现100kHz 的频率。  VCO1可配置为3000MHz、例如 VCO 分频器= 8。  如果使用 SYSREF 分频器= 1875、您将能够分频至200kHz 输出、但 CLKout 输出限制为差分输出格式。  如果您需要 LVCMOS、可以通过编程 OSCOUT_MUX =反馈多路复用器;启用反馈多路复用器并选择 SYSREF 输出、从 OSCout 获取2个3.3V LVCMOS 输出。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    非常感谢您的详细介绍。

    柠檬