This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:低偏斜模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835154/lmk04616-low-skew-mode

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件:LMK04832

我无法理解  ClkinX 和  SYSCLK 之间的相位关系

您能看到随附的波形吗:

假设异步同步脉冲插入到在 SYNC 1时间或 SYNC 2分配的时钟中。

我的问题:   如果是 SYNC 1上的脉冲和 SYNC 2上的脉冲、SYSCLK 将出现在这个时序图中的什么位置?

在  这两种情况下、它是否会在相同的位置(时间)出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    因此、低偏斜模式、该术语在最新数据表中更新为零延迟模式、因为它与 LMK0482x/LMK04832零延迟模式匹配、会导致 OSCin 和反馈时钟之间的相位确定性。

    您的问题似乎与 SYNC1或 SYNC2上异步同步的 SYSCLK 时序有关。  我不认为 SYNC 与 CLKIN 之间存在关系。  您是否已查看应用报告 SNAU222、请查看配置3和5。  在所有这些情况下、下游器件都使用 OSCin 作为基准。

    73、
    Timothy