This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:RESETN 恢复时间

Guru**** 2984980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835700/lmk04616-resetn-recovery-time

器件型号:LMK04616

我有相同的问题。 我还需要在生成 RESETN 脉冲后添加延迟。 我们已将 LMK04616 EVAL 板连接到 VC707评估板。 两个电路板的电源都长时间处于通电状态、因此电源应保持稳定。  

当我在不发出复位脉冲的情况下执行上电序列时、它工作正常。 当我在序列之前添加 RESETN 脉冲时、它不起作用。 当我在 RESETN 脉冲和编程序列开始之间添加100ms 延迟时、效果很好。

我在数据表中找不到此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我进行了快速测量、发现硬件复位在 EVAL 板上大约需要100ms 才能生效(而软件复位大约需要1µs μ s)。 我通过观察 OSCout 缓冲器的状态来测量此值、该缓冲器在 RESETN 被置为有效后自动开始生成 OSCin 信号的副本。 在硬件复位期间、大多数 LMK04616内部 LDO 断开以最大限度地降低功耗(与软件复位相比、该复位是自清零的、因此禁用 LDO 毫无意义)。 LDO 有一个稳定定时器、该定时器被调谐至大约100ms、但是对于边际 PVT 情况、这个定时器可能需要更长的时间。 我建议在初始编程延迟(可能是150ms 总延迟)中增加一些裕度、或者在开始编程序列之前等待确认存在 OSCout 信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息